990-91263A-006

Procedimiento de instalación para un SAI remoto

Armarios de baterías modulares para SAI remoto de hasta 50 kW

Armarios de baterías modulares para SAI remoto de más de 50 kW

NOTA: La distancia entre los armarios de baterías modulares y el SAI no debe superar los 100 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
  1. Siga las indicaciones del manual del SAI a fin de preparar el sistema para la instalación.
  2. Preparación de la instalación.
  3. Instalación del conducto en el armario de baterías modulares.
  4. Preparación del armario de baterías modulares 1 para cables de señalización.
  5. Opcional: Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
  6. Interconexión de los armarios de baterías modulares.
  7. Siga uno de estos procedimientos:
  8. Conexión de los cables de señalización.
  9. Etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  10. Instalación final.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?