990-91263A-006

Instalación final

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
  • Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
  • Use herramientas con mangos aislantes.
  • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
  • No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
  • Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
  • Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. La posibilidad de tal descarga puede reducirse si se quitan las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable a equipo y a baterías externas sin un circuito de alimentación con conexión a tierra).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Baje las patas niveladoras delantera y trasera del armario de baterías modulares con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario de baterías modulares esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  2. Solo para anclaje antisísmico:
    1. Instale el soporte de anclaje frontal del anclaje antisísmico en el armario de baterías modulares con los pernos M8 que se suministran.
    2. Monte el soporte de anclaje frontal del anclaje antisísmico en el armario de baterías modulares en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø18 mm.
  3. Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición de encendido (cerrado).
  4. Encaje los módulos de baterías en las ranuras. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba.
  5. Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías; a continuación, fije la manilla al estante con el tornillo que se suministra.
  6. Vuelva a colocar las placas y cubiertas indicadas.
  7. Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.

    Vista frontal del módulo de baterías

  8. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.
  9. Vuelva a colocar el panel frontal.
    1. Inserte las dos lengüetas en la parte inferior del panel frontal en el armario de baterías modulares con un ángulo inclinado.
    2. Vuelva a conectar el puente del panel frontal al armario de baterías modulares.
    3. Cierre el panel frontal y bloquéelo con los dos pestillos de bloqueo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?