Podłączanie kabli Modbus
- Podłącz kable Modbus do zasilacza(-y) UPS.
Należy użyć połączenia 2-przewodowego
lub 4-przewodowego.
-
Do połączeń Modbus należy używać ekranowanych par skręconych kabli. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Ekranowanie kabla musi być podłączone do złącza Ch Gnd na każdym urządzeniu.
-
Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi regulaminami.
-
Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.
-
Port Modbus jest galwanicznie odizolowany za pomocą złącza Com jako odniesienia podłoża.
-
- Zamontuj rezystor terminujący 150 Ohm na końcu każdej magistrali, jeśli są one bardzo długie i pracują na wysokich częstotliwościach danych. Magistrale o długości poniżej 610 metrów (2000 stóp) przy częstotliwości 9600 baud lub poniżej 305 metrów (1000 stóp) przy 19 200 baud nie powinny wymagać rezystorów terminujących.