990-91261D-017

Collegamento dei cavi di comunicazione esterni

  1. Collegare i cavi di comunicazione esterni alle porte nella scatola del controller UPS.

    Vista anteriore della scatola del controller

    1. Porta I/O universale per la scheda di gestione di rete integrata.

    2. Porta Modbus per la scheda di gestione di rete integrata.

    3. Porta di rete per la scheda di gestione di rete integrata. Utilizzare un cavo di rete schermato.

    NOTA: Verificare di connettersi alla porta corretta per evitare conflitti di comunicazione di rete.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?