990-91261D-025

Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej

UWAGA: Przewód uziemiający wyposażenie / kabel PE (0W49449), przewody DC (0W49426) oraz potrzebne śruby i nakrętki do podłączenia kabli są dostarczane z modułową szafą bateryjną.
  1. Ustaw wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.) i rozłącz zaciski baterii od przodu modułów baterii w modułowej szafie bateryjnej.
  2. Zdejmij przednią płytę zasilacza UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  3. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kabel PE (0W49449) do szynoprzewodu G/PE zasilacza UPS.
  4. Podłącz kable DC (0W49426) do szynoprzewodów DC zasilacza UPS.
  5. Poprowadź przewód uziemiający wyposażenie / kabel PE i kable DC od tyłu zasilacza UPS do przodu i do góry w szczelinie między modułową szafą bateryjną 1 a zasilaczem UPS.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  6. Poprowadź przewód uziemiający wyposażenie / kabel PE i kable DC do modułowej szafy bateryjnej 1 i podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kabel PE oraz kable DC w modułowej szafie bateryjnej 1.

    Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

  7. Załóż ponownie przednią płytę.
QR code for this page

czy było to pomocne?