990-91261F-018

外部通信ケーブルの接続

  1. 外部通信ケーブルをUPSコントローラーボックスのポートに接続します。

    コントローラーボックスの前面

    1. 内蔵ネットワーク管理カード用のユニバーサルI/Oポートです。

    2. 内蔵ネットワーク管理カード用のModbusポートです。

    3. 内蔵ネットワーク管理カード用のネットワークポートです。シールドされたネットワークケーブルを使用してください。

    注記: ネットワーク通信の競合を避けるために、正しいポートに接続していることを確認してください。

Modbusケーブルの接続

  1. ModbusケーブルをUPSに接続します。2線式または4線式の接続を使用します。
    • すべてのModbus信号ケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルである必要があります。最低定格は30 VDCです。

    • Modbus接続にはシールドツイストペアケーブルを使用してください。接地へのシールド接続は可能な限り短くする必要があります(1 cm未満を推奨)。ケーブルのシールドは各デバイスのCh Gndピンに接続する必要があります。

    • 配線は、地域の配線コードに従って行う必要があります。

    • 信号ケーブルは電源ケーブルから離して配線し、十分な絶縁を確保してください。

    • Modbusポートは、接地基準としてComピンでガルバニック絶縁されます。

    例:2台のUPSとの2線接続

    例:2台のUPSとの4線接続

  2. バスが非常に長く、高データレートで動作する場合は、各バスのそれぞれの両端に150オームの終端抵抗器を取り付けます。9600ボーレートで610メートル(2000フィート)を下回る、または19,200ボーレートで305メートル(1000フィート)を下回るバスは、終端抵抗器は必要ありません。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.