990-91260E-034

Paralel Sisteme Genel Bakış

UIB Cihaz giriş kesicisi
SSIB Statik anahtar giriş kesicisi
IMB Dahili bakım kesicisi
UOB Cihaz çıkış kesicisi
SIB Sistem izolasyon kesicisi
BB Dahili aküler için UPS'te akü kesicisi
MBB Harici bakım bypass kesicisi

Bireysel Cihaz Giriş Kesicisi UIB ve Statik Anahtar Giriş Kesicisi SSIB'ye sahip Paralel Sistemler

Galaxy VS, bireysel cihaz giriş kesicisi UIB ve statik anahtar giriş kesicisi SSIB ile 4 UPS'ye kadar güç artırımı ve 3+1 UPS'ye kadar da yedekleme için destekleyebilir.

NOT: Paralel sistemlerde, harici bakım bypass kesicisi MBB sağlanmalı ve dahili bakım kesicisi IMB* açık konumda kilitlenmelidir.

Paralel Sistem - Single besleme

Paralel Sistem - Çift besleme

Ortak Cihaz Giriş Kesicisi UIB ve Statik Anahtar Giriş Kesicisi SSIB'ye sahip Paralel Sistem

Galaxy VS, ortak cihaz giriş kesicisi UIB ve statik anahtar giriş kesicisi SSIB ile 4 UPS'e kadar güç artırımı için ve 3+1 UPS'ye kadar yedekleme için destekleyebilir.

NOT: Paralel sistemlerde, harici bakım bypass kesicisi MBB sağlanmalı ve dahili bakım kesicisi IMB* açık konumda kilitlenmelidir.

Paralel Sistem - Single besleme

Paralel Sistem - Çift besleme

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?