990-91260C-037

并机系统概述

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
IMB 内部维修断路器
UOB 设备输出断路器
SIB 系统隔离断路器
BB UPS 内部电池的电池断路器
MBB 外部维修旁路断路器

带独立的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB 的并机系统

Galaxy VS 支持使用最多 4 台 UPS 组成容量并机系统,使用最多 3+1 台 UPS 组成冗余并机系统,其中包含独立的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB。

注: 在并机系统中,必须提供外部维修旁路断路器 MBB,而且必须将内部维修断路器 IMB* 用挂锁锁定在断开位置。

并机系统 - 单市电

并机系统 - 双市电

带共用的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB 的并机系统

Galaxy VS 支持使用最多 4 台 UPS 组成容量并机系统,使用最多 3+1 台 UPS 组成冗余并机系统,其中包含共用的设备输入断路器 UIB 和静态开关输入断路器 SSIB。

注: 在并机系统中,必须提供外部维修旁路断路器 MBB,而且必须将内部维修断路器 IMB* 用挂锁锁定在断开位置。

并机系统 - 单市电

并机系统 - 双市电

本页的QR代码

这有帮助吗?