990-5783K-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema de 380 V, 400 V, 415 V y 440 V

  1. Instale la barra colectora N 880–5501 del kit de instalación 0H-1102.

    Vista frontal del armario de E/S

  2. En instalaciones que solo tienen conexión de neutro, se debe quitar la placa lexan de la barra colectora N.
  3. Conecte el conductor de toma a tierra/PE del equipo a la barra colectora PE.
  4. Conecte los cables de entrada.
  5. Solo aplicable a los sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
  6. Conecte los cables de salida.
  7. Solo aplicable a sistemas TNC: Instale los cables del puente (no suministrados) entre la barra colectora N y el terminal de conexión a tierra.
  8. Solo aplicable a sistemas de 4 conductores: En un sistema informático, conecte una impedancia externa entre la barra colectora N y el terminal de conexión a tierra.
    NOTA: En los sistemas informáticos, la instalación debe incluir un circuito de detección de fallos de toma de tierra.
  9. Conecte los cables de la batería a los terminales + y – de la batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?