990-5783L-022

De stroomkabels aansluiten in een 380 V-, 400 V-, 415 V- en 440 V-systeem

  1. Installeer de N-busbar 880-5501 uit installatieset 0H-1102.

    Vooraanzicht van de I/O-behuizing

  2. Verwijder alleen in installaties met een nulleiderverbinding de lexanplaat van de N-busbar.
  3. Sluit de apparatuuraardingsgeleider/PE aan op de PE-busbar.
  4. Sluit de ingangskabels aan.
  5. Alleen van toepassing op systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
  6. Sluit de uitgangskabels aan.
  7. Alleen van toepassing op TNC-systemen: Installeer doorverbindingskabels (niet meegeleverd) tussen de N-busbar en de aardingsklem.
  8. Alleen van toepassing op vierdraadse systemen: In een IT-systeem sluit u een externe impedantie aan tussen de N-busbar en de aardingsklem.
    OPMERKING: In IT-systemen moet de installatie een aardlek-detectiecircuit hebben.
  9. Sluit de batterijkabels aan op de batterijklemmen + en -.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?