990-5783J-017

Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 380 V, 400 V, 415 V e 440 V

  1. Installare la sbarra N 880-5501 in dotazione con il kit di montaggio 0H-1102.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

  2. Nelle installazioni che prevedono solo un collegamento neutro, rimuovere la piastra in lexan dalla sbarra N.
  3. Collegare il conduttore di messa a terra/PE dell'apparecchiatura alla sbarra PE.
  4. Collegare i cavi di ingresso.
  5. Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione: collegare i cavi di bypass
  6. Collegare i cavi di uscita.
  7. Applicabile solo ai sistemi TNC: Installare i cavi del ponticello (non forniti) tra la sbarra N e il connettore di messa a terra.
  8. Applicabile solo ai sistemi a 4 fili: in un sistema IT, collegare un'impedenza esterna tra la sbarra N e il connettore di messa a terra.
    NOTA: per i sistemi IT, l'impianto deve includere un controllore d'isolamento per il rilevamento del guasto a terra.
  9. Collegare i cavi delle batterie ai connettori + e - della batteria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?