990-5783K-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας σε σύστημα 380 V, 400 V, 415 και 440 V

  1. Εγκαταστήστε τον αγωγό N 880–5501 από το κιτ εγκατάστασης 0H-1102.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  2. Για εγκαταστάσεις με ουδέτερη σύνδεση μόνο, αφαιρέστε την πλάκα lexan από τον αγωγό N.
  3. Συνδέστε τον αγωγό γείωσης εξοπλισμού/PE στον αγωγό γείωσης προστασίας PE.
  4. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου.
  5. Ισχύει μόνο σε συστήματα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης.
  6. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου.
  7. Ισχύει μόνο σε συστήματα TNC: Εγκαταστήστε τα καλώδια βραχυκυκλωτήρα (δεν παρέχονται) μεταξύ του ζυγού Ν και του πόλου γείωσης.
  8. Ισχύει αποκλειστικά για συστήματα 4 καλωδίων: Σε σύστημα τεχνολογίας πληροφορικής, συνδέστε την εξωτερική σύνθετη αντίσταση μεταξύ του ζυγού N και του πόλου γείωσης.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τα συστήματα τεχνολογίας πληροφορικής, η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει διάταξη κυκλώματος εντοπισμού σφάλματος στο καλώδιο γείωσης.
  9. Συνδέστε τα καλώδια μπαταρίας στους πόλους + και - της μπαταρίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;