990-5452N-019

주파수 변환기 모드

주파수 변환기 모드에서 UPS는 입력 전원의 주파수를 UPS 출력의 다른 주파수로 변환 할 수 있습니다.

주의: 주파수 변환기 모드는 초기 서비스 설정 과정에서 Schneider Electric에 의해 설정되어야 합니다.

가능한 입력/출력 주파수 설정은 50/50Hz, 50/60Hz, 60/50Hz 및 60/60Hz입니다. 이는 출력 주파수에서 설정 가능합니다.

UPS가 주파수 변환기로 구성 될 때, 스태틱(자동) 바이패스는 사용할 수 없습니다.

  • 스태틱(자동) 바이패스로의 전환이 비활성화됩니다

  • 스태틱(자동) 바이패스 스위치 및 바이패스 소스와 관련된 알람 및 이벤트가 비활성화됩니다(표시되지 않음).

  • 스태틱(자동) 바이패스 스위치 및 MBB(유지보수 바이패스)에 대한 표시가 디스플레이 및 UPS 튜너의 단선도에서 제거됩니다.

  • 안내 시퀀스가 바이패스 기능 없이 UPS의 시작 및 종료 지원으로 변경됩니다.

바이패스 비활성화 모드에서도 배터리 자체 테스트 및 배터리 런타임 보정은 수행할 수 있습니다.

주의: 주파수 변환기 모드에서 콘덴서 수명은 40%까지 줄어듭니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?