990-5452M-022

Frequentieomvormermodus

In de frequentieomvormermodus kan de UPS de frequentie van de ingangsbron omzetten naar een andere frequentie op de UPS-uitgang.

OPMERKING: Frequentieomvormermodus moet door Schneider Electric worden geconfigureerd tijdens de serviceconfiguratie.

De mogelijke ingangs-/uitgangsfrequenties zijn 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz en 60/60 Hz. Dit wordt ingesteld onder uitgangsfrequentie.

Wanneer de UPS is geconfigureerd als frequentieomvormer, is statische bypass niet beschikbaar:

  • Overschakelen naar statische bypass is uitgeschakeld

  • Alarmen en gebeurtenissen met betrekking tot de statische bypass-schakelaar en de bypassbron zijn uitgeschakeld (niet weergegeven)

  • Verwijzingen naar de statische bypass-schakelaar en de MBB worden verwijderd uit het blindschema op het display en de UPS-tuner

  • Begeleide procedures worden gewijzigd ter ondersteuning van het opstarten en uitschakelen van de UPS zonder bypass

Het is mogelijk om een batterijzelftest uit te voeren en de batterij-autonomie te kalibreren, zelfs als er geen bypass beschikbaar is.

OPMERKING: In de frequentieomvormermodus wordt de levensduur van de condensatoren met 40% verkort.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?