990-5452L-012

Mode convertisseur de fréquence

En mode convertisseur de fréquence, l'ASI est capable de convertir la fréquence de la source d'entrée en une fréquence différente sur la sortie de l'ASI.

NOTE: Le mode convertisseur de fréquence doit être configuré par Schneider Electric pendant la mise en service.

Les fréquences d'entrée/sortie possibles sont 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz et 60/60 Hz. Ces fréquences sont définies sous fréquence de sortie.

Lorsque l'ASI est configurée comme convertisseur de fréquence, le bypass statique n'est pas disponible :

  • Le transfert vers le bypass statique désactivé

  • Les alarmes et événements liés au commutateur de bypass statique et la source de bypass sont désactivés (non représentés)

  • Les références au commutateur de bypass statique et au MBB sont supprimées du schéma synoptique à l'écran et d'UPS Tuner

  • Les séquences guidées sont modifiées pour prendre en charge le démarrage et l'arrêt de l'ASI sans bypass disponible

Il est possible d'effectuer un autotest de la batterie et un calibrage du temps d'exécution de la batterie même si aucun bypass n'est disponible.

NOTE: En mode convertisseur de fréquence, la durée de vie du condensateur est réduite de 40 %.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?