990-5452L-006

Modo Convertidor de frecuencia

En el modo Convertidor de frecuencia, el SAI puede convertir la frecuencia de suministro de entrada a otra frecuencia a la salida del SAI.

NOTA: El modo de convertidor de frecuencia debe definirlo Schneider Electric durante la configuración de mantenimiento.

Las frecuencias de entrada/salida posibles son 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz y 60/60 Hz. Esto se configura en la frecuencia de salida.

Cuando el SAI se configura como convertidor de frecuencia, la derivación estática no está disponible:

  • La transferencia a derivación estática está desactivada

  • Las alarmas y los eventos relacionados con el conmutador de derivación estática y la fuente de derivación están desactivados (no se muestran).

  • Las referencias al conmutador de derivación estática y el MBB se eliminan del diagrama sinóptico en la pantalla y el calibrador del SAI.

  • Se modifican las secuencias guiadas para permitir el arranque y la desconexión del SAI si no hay derivación disponible.

Es posible llevar a cabo una prueba de batería y una calibración del tiempo de autonomía de la batería aunque no haya derivación disponible.

NOTA: En el modo de convertidor de frecuencia, la vida útil del condensador se reduce en un 40 %.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?