990-5452N-022

Een gebruiker verwijderen

  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > Weergave > Beveiliging > Gebruiker verwijderen.
  2. Blader naar de te verwijderen gebruiker met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag en tik op OK.
  3. Tik op Ja om de verwijdering van een bestaande gebruiker uit het systeem te bevestigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?