990-5452N-018

ユーザーの削除

  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration(設定) > Display(ディスプレイ) > Security(セキュリティ) > Delete User(ユーザーの削除)を選択します。
  2. 上下の矢印キーを使用して削除するユーザーまで移動し、OKをタップします。
  3. Yes(はい)をタップして、システム内の既存ユーザーの削除を確定します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?