990-5452N-022

UPS overschakelen van normaal bedrijf naar aangevraagde statische bypass

  1. Selecteer op het beginscherm van het display Besturing > Operationele modus.
  2. Tik op de knop Overschakelen naar aangevraagde statische bypass.
    OPMERKING: Als er niet is voldaan aan de voorwaarden voor omschakeling, wordt de knop grijs weergegeven.
  3. Controleer of de UPS-bedrijfsmodus verandert in Aangevraagde statische bypass.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?