990-5452M-022

Parallel systeem overschakelen van normaal bedrijf naar aangevraagde statische bypass

N.B. Alleen beheerders kunnen de bedrijfsmodus wijzigen.
  1. Selecteer Besturing op het beginscherm van het display.
  2. Tik op de knop Overschakelen naar aangevraagde statische bypass.
    OPMERKING: Als er niet is voldaan aan de voorwaarden voor omschakeling, wordt de knop grijs weergegeven.
  3. Controleer of de Systeemwerkingsmodus verandert in Aangevraagde statische bypass.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?