990-5452N-022

Een snellading van de batterijen starten

Met een snellading kunt u een leeggelopen batterij snel weer opladen.

OPMERKING: Snellading moet tijdens de inbedrijfstelling door Schneider Electric worden geactiveerd om deze optie beschikbaar te maken.
  1. Selecteer op het beginscherm van het display Besturing > Laadmodus.
  2. Selecteer Snelladen om een enkele snelle lading van de batterijen te starten.

    De UPS begint nu met het snelladen van de batterijen.

    Selecteer Druppellading om snelladen te stoppen en terug te keren naar druppelladen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?