990-5452N-022

De UPS-identificatie instellen

OPMERKING: Door de gebruiker gedefinieerde naam en Door de gebruiker gedefinieerde locatie moeten worden geconfigureerd via de netwerkbeheerinterface. Zie Toegang tot een geconfigureerde netwerkbeheerinterface voor meer informatie.
  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > UPS > Identificatie.
  2. Kies of de UPS geïdentificeerd moet worden via Modelnaam, Door de gebruiker gedefinieerde naam of Door de gebruiker gedefinieerde locatie.
  3. Tik op de pijl naar rechts om naar het volgende configuratiescherm te gaan.
  4. Tik op het tekstveld en voer een naam voor de afzonderlijke schakelaars in of behoud de standaardinstellingen. De alias kan maximaal vier tekens lang zijn.
  5. Tik op OK om uw instellingen te bevestigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?