990-5783L-037

480 V 系统中的电源线连接

接地电极导线的安装应遵守 NEC 250.30 的说明,导线规格应遵守 NEC 250.66 的要求。

  1. 将设备接地导线/PE 线缆连接至 PE 铜排。
  2. 仅适用于双市电系统:连接旁路线缆。
  3. 连接输出线缆。
  4. 连接输入线缆。
  5. 仅高阻抗接地系统:
    注: 对于高阻抗接地系统,必须安装接地故障检测电路。
    1. 旋转跳线铜排使其不会产生连接。
    2. 按照 NEC 2014 文章 250.36 中的说明,在“E”接线端和设备接地导线之间连接外部阻抗。
  6. 将电池线缆分别连接至电池正负极接线端子。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?