990-6264E-001

Tilbagekoblingsbeskyttelse

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Obligatorisk tilbagekoblingsbeskyttelse på bypass skal gennemføres ved hjælp af en af følgende metoder:
  • Forudinstalleret tilbagekoblingsafbryder BF2 i UPS'en.
  • Installation af et internt tilbagekoblingssæt (GVXOPT001) i UPS'en. Følg installationsvejledningen, der følger med det interne tilbagekoblingssæt.
  • Installation af afbryder før indgangen på UPS'en med en shuntudløser tilsluttet UPS'en. Se diagrammer og instruktioner i Installation af beskyttelse mod tilbagekobling fra tredjepart.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Installation af beskyttelse mod tilbagekobling fra tredjepart

Tilslut afbryderens shuntudløser og meldekontakten til UPS'en, som vist nedenfor. Anvend dobbeltisolerede kabler. Afbryderens shuntudløser skal være normeret til 24 V DC nominelt, med en maksimal indgangsstrøm på 100 W. Det kabel, der forsyner shuntudløseren skal være et kappekabel og normeret til 600 VAC Kablerne skal dimensioneres under hensyntagen til kablets spændingsfald og anbefalingerne fra shuntudløserens producent.

Mærkat 885-91965 (leveres sammen med UPS'en) skal placeres synligt ved bypass-afbryderen før indgangen på UPS'en.

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer, hvor tilbagekoblingsbeskyttelsen ikke er en del af standarddesignet, skal der installeres en automatisk isoleringsenhed (Schneider Electric-tilbagekoblingsbeskyttelse eller en anden enhed såsom en afbryder, kontakt eller en kontaktor med udløserfunktionalitet, som lever op til kravene i IEC/62040–1 eller UL1778, 5. udgave, afhængigt af hvilken af de to standarder der gælder i dit lokalområde) for at forhindre farlig spænding eller energi ved isoleringsenhedens indgangsterminaler. Enheden skal være klassificeret og styres i overensstemmelse med specifikationerne i denne manual.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Hvis UPS-indgangen er forbundet gennem eksterne isoleringsenheder, som efter åbning isolerer den neutrale indgangsforbindelse, eller hvis den automatiske tilbagekoblingsisolering er ekstern i forhold til udstyret eller forbundet til et IT-strømfordelingssystem, skal brugeren fastgøre en mærkat med følgende tekst (eller tilsvarende på et sprog, der er udbredt i det land, hvor UPS-systemet er installeret) på UPS-indgangsterminalerne, på alle primære strømisoleringer installeret uden for UPS-området og på eksterne adgangspunkter mellem disse isoleringsenheder og UPS-systemet:

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Risiko for spændingstilbagekobling. Før der arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS-systemet, og kontrollér, om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder beskyttelsesjordingen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

UPS og beskyttelse mod tilbagekobling fra tredjepart – En hovedforsyningskilde

BEMÆRK: Der er behov for en ekstra meldekontakt i UIB til signalering af tilbagekobling.

UPS og beskyttelse mod tilbagekobling fra tredjepart – To forsyningskilder

BEMÆRK: Der er behov for en ekstra meldekontakt i SSIB til signalering af tilbagekobling.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?