990-6264G-004

Installationspakker, der leveres med power-skabet

Installationspakke 0H-9102

BEMÆRK: Disse dele fra installationspakken leveres i power-skabets emballage.
Del Brugt i Antal enheder
Bagerste forankringsbeslag til power-skab 0M-818242 Monter de bagerste forankringsbeslag

1

M8 x 20 sekskantet torx med spændeskive
803–8590

2

Forreste forankringsbeslag til power-skab 0M-816684 Monter de forreste forankringsbeslag

1

Langt topbeslag til sammenkobling 0M-821220 Placer skabene

1

M6 x 16-torxskrue med spændeskive
803–0686

15

M10-møtrik med spændeskive
803–1005

24

M10 x 35 sekskantet torx med spændeskive
803–8587

12

1-mm retteklodser
870-98678

10

Sammenkoblingsbusbar til jording 880-99027 Gem til Field Service-repræsentanten. Busbarerne installeres af Schneider Electric under monteringen.

1

M8-møtrik med spændeskive
803-8007

4

M8 x 35-mm sekskantet torx med spændeskive
803-8588

4

Sammenkoblingsbusbar 880-10146 og 880-9720 fra power-skab til power-skab (neutral)

1

Sammenkoblingsbusbar til batteri+ 0M-140035 fra power-skab til power-skab

1

Sammenkoblingsbusbar til udgang 0M-97886 fra power-skab til power-skab

3

Sammenkoblingsbusbar til batteri- 0M-819336 fra power-skab til power-skab

1

sammenkoblingsbusbar til indgang 0M-97885 fra power-skab til power-skab

3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?