990-6264E-001

Tilslut nødafbryderen (EPO)

Slut ikke et kredsløb til EPO-klemrækken, medmindre det kan bekræftes, at det er et Class 2-/SELV-kredsløb.

Alle tilsluttede kredsløb skal have den samme 0 V-reference.

EPO-indgangen understøtter 24 VDC.

  1. Før kablerne fra nødafbryderen (EPO) gennem toppen af I/O-skabet til EPO-terminalerne J4936-J4938 på 0P6547, som vist i Før eksterne signalkabler til printkortene.
  2. Tilslut bygningens EPO til klemrækken på en af følgende måder.
    BEMÆRK: Tilslut ikke klemrækken til printkortet. Signalkabler tilsluttes af Schneider Electric under servicemonteringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?