990-6264F-034

Geri Besleme Koruması

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bypassta zorunlu geri besleme koruması aşağıdaki yöntemlerden biri ile uygulanmalıdır:
  • UPS'e önceden takılmış geri besleme kesicisi BF2.
  • Dahili geri besleme kitinin (GVXOPT001) UPS'e montajı. Dahili geri besleme kiti ile birlikte verilen kurulum kılavuzunu izleyin.
  • UPS'e bağlı açtırma anahtarı ile yukarı akım kesicinin montajı. Üçüncü Taraf Geri Besleme Korumasının Kurulumu konumunda gösterilen şemalara ve talimatlara bakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Üçüncü Taraf Geri Besleme Korumasının Kurulumu

Kesici açtırma anahtarını ve AUX anahtarını aşağıda gösterildiği gibi UPS'e bağlayın. Çift yalıtımlı kablolar kullanın. Kesici açtırma anahtarı 24 VDC nominal, ani maksimum 100 W için derecelendirilmelidir. Açtırma anahtarını besleyen kablo bir kılıf kablo olmalı ve 600 VAC için derecelendirilmelidir. Kablolar, kablo gerilim düşüşü ve açtırma anahtarı üreticisinin tavsiyesi dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır.

885-91965 (UPS ile birlikte verilir) bypass giriş kesicisine görünür şekilde yerleştirilmelidir.

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Geri besleme korumasının standart tasarımın bir parçası olmadığı sistemlerde, otomatik bir (Schneider Electric geri besleme koruması seçeneği veya kesici, anahtar veya trip işlevli kontaktör gibi IEC62040-1 veya UL1778 5. baskı gereksinimlerini karşılayan başka bir cihaz - yerel bölgeniz için hangi standardın geçerli olduğuna bağlı olarak) izolasyon cihazının söz konusu cihazın giriş terminallerinde tehlikeli voltaj veya enerjiyi önlemek için kurulması gerekir. Cihaz, bu kılavuzdaki özelliklere göre derecelendirilmeli ve kontrol edilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS girişi, açıldığı zaman nötr izolasyonu sağlayan harici izolatörlerle bağlandığında veya otomatik geri besleme izolasyonu ekipman dışında sağlandığında ve bir BT güç dağıtım sistemine bağlandığında, UPS giriş bağlantı uçlarına ve UPS bölgesine uzaktan monte edilen tüm birincil güç izolatörlerine ve bu izolatörlerle UPS arasındaki harici erişim noktalarına aşağıdaki metnin (veya UPS sisteminin kurulduğu ülkedeki geçerli dildeki eşdeğeri) yer aldığı bir etiket yapıştırılmalıdır:

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Voltaj geri besleme riski. Bu devrede çalışmadan önce: UPS'i kapatın ve koruyucu topraklama dahil tüm bağlantı uçları arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS ve Üçüncü Taraf Geri Besleme Koruması – Tek Şebeke

NOT: Geri besleme sinyali için UIB'de ekstra bir AUX anahtarı gereklidir.

UPS ve Üçüncü Taraf Geri Besleme Koruması – Çift Şebeke

NOT: Geri besleme sinyali için SSIB'de ekstra bir AUX anahtarı gereklidir.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.