990-6264H-025S

Podłączanie awaryjnego wyłączania zasilania (EPO)

Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Klasy 2/SELV.

Wszystkie obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

Wejście EPO obsługuje 24 VDC.

  1. Przeprowadź kable z układu EPO przez górną część szafy we/wy i do zacisków EPO J4936–J4938 na płycie 0P6547 zgodnie z ilustracjami w części Prowadzenie zewnętrznych kabli sygnałowych do płytek.
  2. Podłącz układ EPO do bloku zaciskowego według jednej z poniższych opcji.
    UWAGA: Nie podłączaj bloku zaciskowego do tablicy. Przewody sygnałowe zostaną podłączone przez przedstawiciela firmy Schneider Electric podczas montażu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?