990-6264F-034

Acil Durum Güç Kapatma (EPO) Bağlantısı

Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar EPO terminal bloğuna herhangi bir devre bağlamayın.

Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.

EPO girişi 24 VDC'yi destekler.

  1. EPO'nuzdan gelen kabloları G/Ç kabininin üstünden ve Harici Sinyal Kablolarını Panolara Yönlendirme ile gösterildiği gibi 0P6547'deki J4936-J4938 EPO terminallerine yönlendirin.
  2. Bina EPO'sunu aşağıdaki seçeneklerden birine göre bağlayın.
    NOT: Terminal bloğunu panele bağlamayın. Montaj hizmeti sırasında sinyal kabloları Schneider Electric tarafından bağlanacaktır.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.