990-6264H-017

Collegamento dell'EPO (Emergency Power Off)

Evitare di collegare qualsiasi circuito alla morsettiera EPO, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo classe 2/SELV.

Tutti i circuiti connessi devono avere la stessa connessione 0 V.

L'ingresso EPO supporta 24 VCC.

  1. Far passare i cavi dall'EPO in uso dall'alto dell'armadio I/O e fino ai connettori EPO J4936–J4938 su 0P6547 come mostrato in Instradamento dei cavi di segnale esterni verso le schede.
  2. Collegare l'EPO alla morsettiera in base a una delle seguenti opzioni.
    NOTA: Non collegare la morsettiera alla scheda. I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?