990-6264E-023

Kople til nødstopp (EPO)

Det må ikke koples noen kretser til EPO-terminalblokken med mindre det kan bekreftes at kretsen tilhører Class 2/SELV.

Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.

EPO-inngangen støtter 24 VDC.

  1. Før kablene fra nødstopp (EPO) gjennom toppen av I/U-kabinettet og til EPO-terminalene J4936-J4938 på 0P6547, som vist i Før eksterne signalkabler til kretskortene.
  2. Kople bygningens EPO til terminalblokken i henhold til ett av alternativene nedenfor.
    NOTE: Ikke kople terminalblokken til kretskortet. Signalkabler koples til av Schneider Electric under servicemontering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?