990-6264F-025

Galaxy VXZasilacz UPS z szafą we/wy 1250 kWMontaż

380 V, 400 V, 415 V, 440 V oraz 480 V

500 kW/kVA, 500 kW/kVA N+1, 625 kW/kVA, 800 kW/kVA
500 kW/kVA Rozszerzalne do 750 kW/kVA, 750 kW/kVA, 750 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 625 kW/kVA, 750 kW/kVA Rozszerzalne do1000 kW/KVA, 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA N+1
1100 kW/kVA, 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA i 1000 kW/kVA Rozszerzalne do 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?