990-6264F-034

Galaxy VX1250 kW G/Ç Kabini ile UPSKurulum

380 V, 400 V, 415 V, 440 V ve 480 V

500 kW/kVA, 500 kW/kVA N+1, 625 kW/kVA, 800 kW/kVA
500 kW/kVA 750 kW/kVA'a genişletilebilir, 750 kW/kVA, 750 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 625 kW/kVA, 750 kW/kVA 1000 kW/kVA'a genişletilebilir, 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA N+1
1100 kW/kVA, 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, ve 1000 kW/kVA 1250 kW/kVA'a genişletilebilir, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?