990-6264F-017

Galaxy VXUPS con armadio I/O da 1250 kWInstallazione

380 V, 400 V, 415 V, 440 V e 480 V

500 kW/kVA, 500 kW/kVA N+1, 625 kW/kVA, 800 kW/kVA
500 kW/kVA espandibile a 750 kW/kVA, 750 kW/kVA, 750 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 625 kW/kVA, 750 kW/kVA espandibile a 1000 kW/KVA, 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA N+1
1100 kW/kVA, 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA e 1000 kW/kVA espandibile a 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?