990-6264F-034

Kabinleri yerleştirin

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Kabinlerin üstüne çıkmayın, yürümeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Kurulum seti 0M-98993'ün kapağını en sağdaki güç kabinine takın.
  2. Yan paneli G/Ç kabininin sağ tarafından taşıyın ve en sağdaki güç kabinine takın.
    UYARI
    ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    • Kurulum kılavuzunda açıklanmayan (kabin parçalarının sökülmesi veya delik açılması/kesme dahil) üründe mekanik değişiklikler yapmayın.
    • Tüm kurulum türlerinde (çerçeveler arasında hava boşluğu olmayan paralel kurulumlar veya en sağdaki güç kabininin duvara yaslandığı kurulumlar dahil) belirtilen yan paneli taşıyın ve takın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  3. G/Ç kabininin iki iç kapağını açın.
  4. İki arka alt plakayı çıkarın.
  5. G/Ç kabinini arka sabitleme braketine bastırarak yerleştirin; G/Ç kabini arka sabitleme braketi üzerindeki konik çıkıntılara bağlanır.
  6. Cıvataları sıkarak kabini arka sabitleme braketine bağlayın. 50 Nm'ye (36,87 lb-ft) kadar sıkın.
  7. İki arka alt plakayı yerine takın.
  8. Güç kabinlerini arka sabitleme braketlerine bastırarak yerleştirin – kabinler braketler üzerindeki konik çıkıntılara bağlanır.
    DİKKAT
    EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
    Güç kabinini yerine iterken, sinyal kablolarının zarar görmesini önlemek için çerçeveyi itin.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  9. Güç kabinlerini, güç kabininin önündeki cıvataları sıkarak arka bağlantı braketlerine sabitleyin. 50 Nm'ye (36,87 lb-ft) kadar sıkın.
  10. Tüm güç kabinlerinin iki ön ayağını zeminle temas edene kadar indirin; kabinlerin düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın. Gerekirse gönderilen ayar pullarını kullanın.
  11. Üst bölme braketini kabinlerin üstüne takın ve gönderilen vidalarla sıkıştırın.

    G/Ç Kabini ve İki Güç Kabini

  12. Kurulum kitindeki M6 vidalarını, güç kabinleri arasındaki beş işaretli konuma ve kabinleri birbirine bağlamak için güç kabini ile G/Ç kabini arasındaki dört işaretli konuma sağdan sola takın.

    Güç Kabininden Güç Kabinine

    Güç Kabininden G/Ç Kabinine

  13. Devam etmeden önce G/Ç kabini için en sağdaki güç kabininde 0M-98993 kapağının ve yan panelin takılı olduğunu doğrulayın.

    Maksimum Güç Kabineti Sayısı ile 1250 kW G/Ç

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.