Requisiti di una soluzione per batterie di terze parti
Si consiglia l'utilizzo della scatola interruttori batterie Schneider Electric per il collegamento delle stesse. Per ulteriori informazioni, contattare Schneider Electric.
Requisiti per l'interruttore di circuito delle batterie di terze parti
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Requisiti di progettazione per un interruttore di circuito delle batterie
| Tensione CC nominale dell'interruttore di circuito delle batterie > Tensione normale della batteria | La tensione normale della configurazione della batteria è definita come la più alta tensione nominale della batteria. Può essere equivalente alla tensione di mantenimento che può essere definita come numero di blocchi batteria x numero di celle x tensione di mantenimento cella. |
| Corrente CC nominale dell'interruttore di circuito delle batterie > Corrente nominale di scarica della batteria | Questa corrente è controllata dall'UPS e deve includere la corrente di scarica massima. Generalmente si tratta della corrente alla fine della scarica (tensione CC di funzionamento minima o in condizioni di sovraccarico o entrambe). |
| Attestazioni CC | Sono necessarie due attestazioni CC per i cavi CC (CC+ e CC-). |
| Interruttori AUX per il monitoraggio | In ogni interruttore di circuito delle batterie deve essere installato un interruttore AUX e questo deve essere collegato all'UPS. L'UPS può monitorare fino a quattro interruttori di circuito delle batterie. |
| Capacità di interruzione del cortocircuito | La capacità di interruzione del cortocircuito deve essere superiore alla corrente CC in cortocircuito della configurazione della batteria più grande. |
| Corrente di scatto minima | La corrente di cortocircuito minima per far scattare l'interruttore di circuito delle batterie deve corrispondere alla configurazione della batteria più piccola per far scattare l'interruttore in caso di cortocircuito, fino alla fine della sua durata. |
| Soluzione per batterie comune | Interruttore di circuito delle batterie singolo per ogni UPS nel sistema parallelo. |
PERICOLO