Description des indicateurs d’alarme
Par exemple, la lecture hexadécimale de 0x0041 pour un indicateur de statut général signifie que le G.BMS fonctionne comme prévu
(0x0001) et les batteries en charge flottante (0x0040).
Description des indicateurs de statut général
| Nom de l’indicateur | Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| BACS_STATE_NONE | 0x0000 / (0) |
La communication interne dans le gestionnaire web a été interrompue. |
| BACS_STATE_RUNNING | 0x0001 / (1) |
Le gestionnaire web fonctionne comme prévu. |
| BACS_STATE_CONNECTED | 0x0002 / (2) |
Le gestionnaire web se connecte et démarre. |
| BACS_ STATE_MODULE_LOST | 0x0004 / (4) |
La communication entre les modules et le gestionnaire web a été perdue. |
| BACS_STATE_DISCHARGING | 0x0008 / (8) |
Les batteries sont en cours de décharge, tel que détecté par les modules. |
| BACS_STATE_CHARGING | 0x0010 / (16) |
Les batteries sont en cours de charge, tel que détecté par les modules. |
| BACS_STATE_DISCHARGING_STOPPED | 0x0020 / (32) |
Les batteries ne sont plus déchargées, tel que détecté par les modules. |
| BACS_STATE_FLOAT_CHARGING | 0x0040 / (64) |
Les batteries sont en charge flottante, tel que détecté par les modules. |
| BACS_STATE_EQUALISATION | 0x0080 / (128) |
Une ou plusieurs charges de batterie sont en cours d’égalisation. |
| BACS_STATE_SYSTEM_FAILURE | 0x0100 / (256) |
Une ou plusieurs pièces du G.BMS sont hors service. |
| BACS_STATE_VOLTAGE_OUTOFRANGE | 0x0200 / (512) |
Un niveau de tension de batterie est hors plage, tel que mesuré par le module. La plage de tension est définie dans les paramètres du gestionnaire web. |
| BACS_STATE_TEMPERATURE_OUTOFRANGE | 0x0400 / (1024) |
La température de la batterie est hors plage, tel que mesuré par le module. La plage de températures est définie dans les paramètres du gestionnaire web. |
| BACS_STATE_RESISTOR-OUTOFRANGE | 0x0800 / (2048) |
Une impédance de batterie est hors plage, tel que mesuré par le module. La plage d’impédance et l’intervalle de mesure sont définis dans les paramètres du gestionnaire web. |
| BACS_STATE_MODULE-ADDRESSING | 0x1000 / (4096) |
L’adressage des modules sur le bus BACS est en cours. |
| BACS_STATE_MODULE-SEARCHING | 0x2000 / (8192) |
Recherche d’une adresse de module spécifique sur le bus BACS. |
| BACS_STATE_MODULE-INITIALIZING | 0x4000 / (16384) |
Les modules sont en cours d’initialisation et de démarrage. Vérification de la compatibilité de tous les modules connectés sur le bus BACS (même type et même révision). |
| BACS_STATE_MODULE-POLLING | 0x8000 / (32768) |
Une interrogation Modbus est active. |
Description des indicateurs de statut de la batterie
| Nom de l’indicateur | Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| BACS_STATE-GENERAL-ALARM | 0x0001 / (1) |
L’alarme générale est active. L’avertisseur sonore s’active également. |
| BACS_STATE-VOLTAGE-DIFF-HIGH | 0x0002 / (2) |
La tension mesurée pour une ou plusieurs batteries est plus éloignée de la tension moyenne cible que la différence maximale définie. Ne peut être actif que si l’option Max. Différence de Tension est activée et définie dans l’interface web. |
| BACS_STATE-BATTERY-BREAKER-OPEN | 0x0004 / (4) |
Un disjoncteur batterie a été ouvert par le GX_R_AUX. Facultatif, uniquement si le contrôle du disjoncteur batterie est raccordé au GX_R_AUX. |
| BACS_STATE_THERMAL_RUNAWAY | 0x0008 / (8) |
Emballement thermique détecté. La façon dont le signal se déclenche dépend de sa configuration dans Appareils > BACS > Thermal Runaway. En option, il peut également déclencher d’autres actions. |
Description des indicateurs d’alarme
| Nom de l’indicateur d’alarme | Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| BACS_ALARM_NONE | 0x0000 / (0) |
Aucune alarme de ce type n’est active. |
| BACS_ALARM_GENERAL_ALARM | 0x0001 / (1) |
L’alarme générale est active. L’avertisseur sonore s’active également. |
| BACS_ALARM_COMMUNICATION_LOST | 0x0002 / (2) |
La communication entre les modules et le gestionnaire web a été perdue. |
| BACS_ALARM_VOLTAGE_HIGH | 0x0004 / (4) |
Une ou plusieurs batteries sont au-dessus du seuil d’alarme haute tension configuré. |
| BACS_ALARM_VOLTAGE_LOW | 0x0008 / (8) |
Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d’alarme basse tension configuré. |
| BACS_ALARM_TEMPERATURE_HIGH | 0x0010 / (16) |
Une ou plusieurs batteries sont au-dessus du seuil d’alarme de température élevée configuré. |
| BACS_ALARM_TEMPERATURE_LOW | 0x0020 / (32) |
Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d’alarme de basse température configuré. |
| BACS_ALARM_RESISTOR_HIGH | 0x0040 / (64) |
Une ou plusieurs batteries sont au-dessus du seuil d’alarme de haute impédance configuré. |
| BACS_ALARM_RESISTOR_LOW | 0x0080 / (128) |
Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d’alarme de faible impédance configuré. |
Description des indicateurs d’alarme de série de batteries
| Nom de l’indicateur d’alarme | Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| No Alarm | 0x0000 / (0) |
Aucune alarme de ce type n’est active. |
| Current Sensor High | 0x0001 / (1) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus du seuil d’alarme de courant élevé configuré. |
| Current Sensor Low | 0x0002 / (2) |
Une ou plusieurs séries sont inférieures au seuil d’alarme de courant faible configuré. |
| Current Sensor High Warning | 0x0004 / (4) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus du seuil d’avertissement de courant élevé configuré. |
| Current Sensor Low Warning | 0x0008 / (8) |
Une ou plusieurs séries sont inférieures au seuil d’avertissement de courant faible configuré. |
| Equalizing Cut Off | 0x0010 / (16) |
L’égalisation n’est plus opérationnelle dans une ou plusieurs séries. |
| Current Deviation Discharge | 0x0020 / (32) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus du seuil d’alarme de décharge d’écart de courant configuré. |
| Current Deviation Charge | 0x0040 / (64) |
Une ou plusieurs séries sont inférieures au seuil d’alarme de charge d’écart de courant configuré. |
| Current Deviation Discharge Warning | 0x0080 / (128) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus du seuil d’avertissement de décharge d’écart de courant configuré. |
| Current Deviation Charge Warning | 0x1000 / (4096) |
Une ou plusieurs séries sont inférieures au seuil d’avertissement de charge d’écart de courant configuré. |