0000509775_01_fr

Sauvegarde de la configuration

Pour sauvegarder la configuration actuelle du gestionnaire web, procédez comme suit:

  1. Sélectionnez System > Backup.

  2. Dans la section Sauvegarder la Configuration, cliquez sur Backup.

  3. Entrez les identifiants utilisateur à l’invite. Le téléchargement démarre dans le navigateur.

NOTE: Faites attention en renommant la sauvegarde. Si le nom du fichier sauvegarde est incorrect, il ne sera pas possible de restaurer la configuration.
Le fichier zip téléchargé a le format backup-XXXX.tar.gz. Si vous devez renommer le fichier de sauvegarde, ne modifiez que le XXXX. Le fichier de sauvegarde doit commencer par backup- et se terminer par .tar.gz. N’utilisez pas d’espaces ni de caractères spéciaux dans le nom du fichier de sauvegarde.
IMPORTANT: Ne modifiez rien dans le fichier de sauvegarde. Si le fichier sauvegarde est modifié, il ne sera pas possible de restaurer la configuration.

Pour charger une sauvegarde dans le gestionnaire web connecté :

  1. Sélectionnez System > Backup.

  2. Dans la section Configuration file, faites glisser le fichier de sauvegarde vers le cadre ou cliquez pour le sélectionner.

  3. Ne cochez pas la case Restore network settings réseau si vous souhaitez conserver les paramètres IP actuels. Vous ne devez la cocher que si vous souhaitez utiliser les paramètres IP du fichier de sauvegarde.

  4. Cliquez sur Démarrer pour lancer le processus de restauration de la sauvegarde de configuration.

  5. Vous serez automatiquement déconnecté. Entrez à nouveau les identifiants d’identification de l’utilisateur pour vous connecter.

  6. Vérifiez que la configuration a été restaurée correctement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?