Connexion locale initiale au gestionnaire web
Première connexion avec l’adresse IP par défaut :
-
Vérifiez que l’interrupteur coulissant du gestionnaire de site web est en position gauche.
-
Connectez votre station de travail au port LAN des gestionnaires web à l’aide d’un câble Ethernet, directement ou via un commutateur.
-
Sur votre station de travail, lancez l'Command Prompt en tant qu’administrateur.
-
Dans la fenêtre d'Command Prompt, tapez
route add 10.10.10.10 xxx.xxx.xxx.xxx, oùxxx.xxx.xxx.xxxest l’adresse IP locale de votre station de travail. -
Appuyez sur Enter. Une confirmation de réussite s’affiche dans la fenêtre d'Command Prompt.
-
Ouvrez un navigateur web sur votre station de travail.
-
Saisissez
https://10.10.10.10dans le champ d’adresse du navigateur. Une fenêtre de connexion s’ouvre. -
Dans la fenêtre de connexion, entrez :
- Utilisateur : admin
- Mot de passe : cs141-snmp
NOTE: À la première connexion, l’utilisateur est invité à définir un nouveau mot de passe. -
À la première connexion également, l’System Setup Wizard se lance automatiquement pour vous aider à paramétrer les configurations de base du gestionnaire web.
NOTE: Si l’System Setup Wizard ne démarre pas automatiquement à la première connexion, vous pouvez le lancer en cliquant sur System > Wizard.