0000509775_01_fr

Informations générales sur l’emplacement

L’emplacement recommandé est au-dessus de la batterie.

Si l’espace est insuffisant sur le dessus de la batterie, placez le module G.BMS sur le panneau avant de la batterie.

NOTE: Il est recommandé de placer les modules avec les câbles de mesure en boucle avec la connexion orientée vers le bas. Cela réduit le risque d’égouttement des condensats de gaz dans le raccordement.

Ne placez pas les modules G.BMS sur des ailettes de refroidissement ou des bouchons de circuit de refroidissement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?