0000509775_01_fr

Préparer les batteries

Avant de poser les bandes de fixation du module G.BMS, assurez-vous que la surface de la batterie est propre et sèche. Pour nettoyer la surface de la batterie :

  1. Vérifiez le produit de nettoyage recommandé par le fabricant de la batterie.

    NOTE: Si vous n’êtes pas sûr ou si aucune recommandation n’est disponible, utilisez uniquement de l’eau savonneuse.

  2. Nettoyez la surface des batteries avec le produit de nettoyage recommandé.

  3. Séchez la surface des batteries avec un chiffon antistatique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?