0000509775_01_de

Modul-Anfangsadresse festlegen

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich überlegen, welcher Adressbereich verwendet werden soll. Die Anzahl der Adressen im Bereich muss der Anzahl der Module entsprechen. Beispielsweise werden bei einer Startadresse 1 und einer Endadresse 35 35 Module mit dem Adressbereich 1–35 programmiert. Oder bei einer Startadresse 76 und einer Endadresse 89 werden 14 Module mit dem Adressbereich 76–89 programmiert.

Von der Programmier-Seite aus:

  1. Geben Sie im Feld Start unter Bereich die Startadresse des Bereichs ein.
  2. Geben Sie im Feld Ende die Endadresse des Bereichs ein.
  3. Klicken Sie auf Start, um zu beginnen. Auf allen verbundenen Modulen blinkt die LED rot, d. h. sie sind bereit für die Zuweisung von Adressen.
  4. Drücken Sie die Taste mit dem Spezialstift, um dem Modul eine Adresse zuzuweisen. Die LED blinkt grün, nachdem die Adresse erfolgreich zugewiesen wurde.
  5. Wiederholen Sie für jedes Modul. Auf der Programmier-Seite wird eine Fortschrittsleiste angezeigt.

Nachdem allen Modulen erfolgreich eine Adresse zugewiesen wurde, wechselt der Status der Fortschrittsleiste zu succeeded (erfolgreich).

Die Adressprogrammierung kann manuell gestoppt werden. Das ist u. U. erforderlich, wenn der angegebene Bereich größer war als die Anzahl der Module. Um die Adressprogrammierung zu stoppen, klicken Sie auf der Programmier-Seite auf Stop.

HINWEIS: Nach einer erfolgreichen oder gestoppten Adressprogrammierung leuchten die Status-LEDs grün oder blinken grün.
Wenn die Status-LEDs nicht grün leuchten oder nicht grün blinken, wurde der Registrierungsprozess nicht abgeschlossen, und die Moduladressen müssen zurückgesetzt werden. Um die Adresse aller Module auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, markieren Sie das Zurücksetzen-Kontrollkästchen und klicken Sie auf Start. Warten Sie, bis der Rücksetzungsvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie die Registrierung der Adressen erneut starten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?