0000509775_01_de

Modul mit einer bestimmten Adresse suchen

HINWEIS: Der Programmier-Modus auf der Programmier-Seite muss auf On umgeschaltet werden, um die Adresse eines einzelnen Moduls zu suchen oder um ein einzelnes Modul zu programmieren.

Von der Programmier-Seite aus:

  1. Geben Sie im Abschnitt Modul im Feld Adresse die Moduladresse ein, die Sie suchen möchten.

  2. Klicken Sie auf Anzeige.

  3. Die Status-LED am Modul mit der eingegebenen Adresse beginnt rot und grün zu blinken.

    HINWEIS: Die LED blinkt weiter, bis die Modultaste mit dem Stift gedrückt wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?