0000509775_01_de

BC5xx-Messkabel für 4–16-V-Batterien anbringen

  • (A) Polschraube
  • (B) Sicherungsscheibe
  • (C) Unterlegscheibe
  • (D) Messkabel
  • (E) Batteriestecker
  • (F) Batteriepol
WICHTIG: Befestigen Sie das Kabel so nah wie möglich an den Batteriepolen, jedoch über den Batteriesteckern.

So befestigen Sie das BC5xx-Messkabel an der Batterie:

  1. Schließen Sie das rote Kabel am Batterie-Pluspol an.
  2. Schließen Sie das schwarze Kabel am Batterie-Minuspol an.
  3. Ziehen Sie die Polschrauben mit dem vom Batteriehersteller empfohlenen Anzugsmoment fest.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?