0000509775_01_de

Batterien vorbereiten

Bevor Sie die Befestigungsstreifen des G.BMS-Moduls anbringen, muss die Batterieoberfläche sauber und trocken sein. So reinigen Sie die Batterieoberfläche:

  1. Überprüfen Sie, welches Reinigungsmittel vom Batteriehersteller empfohlen wird.

    HINWEIS: Wenn Sie sich nicht sicher oder keine Empfehlungen vorhanden sind, verwenden Sie nur Seifenwasser.

  2. Reinigen Sie die Batterieoberfläche mit dem empfohlenen Reinigungsmittel.

  3. Trocknen Sie die Batterieoberfläche mit einem antistatischen Stoff.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?