0000509775_01_de

Modulports, -LEDs und -Tasten

Element Bezeichnung Beschreibung/Status
(A) Betriebsmodus-Status-LED Je nach Farbe und Blinkgeschwindigkeit befindet sich das Modul in verschiedenen Modi:
  • Grün: Betriebsmodus (die Adresse wurde programmiert und die Kommunikation ist aktiv).
  • Blinkt grün: Bereitschaftsmodus (die Adresse wurde programmiert, die Kommunikation ist jedoch nicht aktiv).
  • Wechsel zwischen Grün und Rot: Suchmodus.
  • Rot: Alarmmodus (die Messungen liegen über oder unter dem eingestellten Schwellenwert)
  • Blinkend, rot: Standardmodus (keine programmierte Adresse, Standard-Lieferstatus oder nach Zurücksetzen der Adresse).
  • Schnelles Blinken, rot: Programmier-Modus (Adressprogrammierung läuft, kann registriert werden).
  • Aus: Ruhemodus (verbunden mit dem Messkabel, aber die Kommunikation ist nicht aktiv).
(B) BACS-Busports Zwei RJ10-Ports für den Busanschluss.
(C) Taste zur Adressregistrierung Wird zur Registrierung eines Moduls verwendet, wenn der Adressbereich der Konfiguration programmiert wird. Kann mit dem speziellen Zubehörstift gedrückt werden.
(D) Messkabel-Port Ein Port für den Anschluss des Batteriemesskabels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?