EIO0000003570_05

HMIDT65X

外部尺寸

1 前面

2 左边

3 底部

带主机模块的尺寸

1 前面

2 左边

3 底部

带电缆的尺寸

*1 固定螺丝的旋转区域

*2 固定螺丝的间距

1 后面

2 右边

3 底部

注: 以上所有值都是为允许电缆弯曲而设计。此处给出的尺寸都是典型值,具体尺寸取决于所采用的连接电缆类型。因此,它们仅供参考。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?