7FR02-0438-14

Lire l’identification d’appareil

L’appareil prend en charge la fonction de lecture de l’identification d’appareil avec les objets obligatoires Vendor Name, Product Code, Firmware Revision, Vendor URL, Product Range, Product Model et User Application Name.

ID d’objet

Nom/Description

Longueur

Valeur

Remarque

0x00

Nom du fabricant

20

Schneider Electric

0x01

Code du produit

20

Référence commerciale

La valeur ProductCode correspond au numéro de catalogue de chaque appareil.

  • Ex. : A9MEM3x55

0x02

Version du logiciel embarqué

06

XXX.YYY.ZZZ

0x03

URL du fournisseur

20

www.se.com

0x04

Gamme du produit

20

iEM3000

0x05

Modèle du produit

20

Modèle du produit

Ex. : A9MEM3x55

0x06

Nom d’application utilisateur

20

Configurable par l’utilisateur

Par défaut = modèle de produit

Les codes d’identification d’appareil 01, 02 et 04 sont pris en charge :

  • 01 = Requête basique d’identification de l’appareil (accès continu)

  • 02 = Requête régulière d’identification de l’appareil (accès continu)

  • 04 = Requête d’un objet d’identification spécifique (accès individuel)

La requête et la réponse Modbus sont conformes aux spécifications du protocole d’application Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?