VIGED310022EN-06

Descripción general

Modbus es un protocolo de comunicación no cifrado. RS-485 no puede transmitir datos cifrados mediante un protocolo de comunicación.

ADVERTENCIA
Posible merma de la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad del sistema
  • No permita que usuarios no autorizados accedan a su red.
  • Toda la información transmitida se cifra.
  • Actualice y parchee regularmente sus sistemas de seguridad de red.
  • Supervise la actividad de la red en busca de comportamientos sospechosos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Para evitar el uso malintencionado de la información confidencial que se transmitirá a través de una red interna, siga estas instrucciones:

  • Segmente física o lógicamente la red.

  • Restrinja el acceso a la red mediante controles estándar como cortafuegos.

  • Para transmitir datos a través de una red externa, cifre las transmisiones por protocolo en todas las conexiones utilizando un túnel cifrado, una envoltura TLS o una solución similar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.