VIGED310022EN-06

Supuestos del entorno protegido

  • Gestión de la ciberseguridad: directrices actualizadas y disponibles sobre las pautas que rigen el uso de los activos de información y tecnología de su empresa.

  • Seguridad perimetral: los dispositivos instalados y fuera de servicio se encuentran en una ubicación supervisada y dotada de controles de acceso.

  • Alimentación de emergencia: el sistema de control ofrece la capacidad de conectar con una fuente de alimentación de emergencia sin que ello afecte al estado de seguridad existente ni genere un modo degradado documentado.

  • Actualizaciones de firmware: las actualizaciones del dispositivo se implementan sistemáticamente según la versión de firmware actual.

  • Controles antimalware: se implantan controles de detección, prevención y recuperación que contribuyen a la protección contra el malware y se combinan con un nivel de concienciación de los usuarios adecuado.

  • Segmentación de redes físicas: el sistema de control ofrece la capacidad de:

    • Segmentar físicamente las redes del sistema de control para segregarlas de las redes ajenas al sistema de control.

    • Segmentar físicamente las redes críticas del sistema de control para segregarlas de las redes no críticas del sistema de control.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.